This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8520:用于总和左+右或反相通道的接收器器件配置

Guru**** 2550550 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1808, PCM5102A, CC8520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/663141/cc8520-receiver-device-configuration-for-summed-left-right-or-inverted-channel

器件型号:CC8520
主题中讨论的其他器件:PCM1808PCM5102A

您好!

我目前正处于使用 CC8520开发无线系统的最后阶段。 使用 PCM1808 ADC 将发送器设置为立体声主机。 接收器使用 PCM5102A DAC。 我目前已将其配置为单声道从设备、并使用 GIO1选择左或右广播通道。 这些接收器将连接到单独的左侧和右侧有源扬声器。 我还想考虑使用相同的立体声发送器(无专用的低音炮源通道)向系统添加无线低音炮。 如果可能、我要对以下几种配置进行编程:

一个单声道从接收器、包含来自发送器的总和左+右信号。

立体声从接收器、左声道正常、接收到的右声道反相。

我很好奇、是否有办法使用 CC8520和/或 PCM5102A 的器件配置来实现这一点。 我应该注意的是、接收器在没有主机控制器的自主模式下运行。

谢谢!

AW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人能在这里帮助我吗? 我想、左+右相加的信号配置也是其他人所需要的。 对于所有其他可用的接收器侧音频配置、似乎无需外部模拟电路即可实现这一点。

    谢谢、

    AW
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    CC85xx 不支持这些操作(立体声到单声道以及反转一个通道)、因此必须由外部音频器件处理。 我相信 TI 的数字放大器电路具有此类功能。 PCM5102A 似乎不处理此类操作。

    也可以通过在 DAC 输出之后使用模拟电路来支持这些操作。

    谢谢、
    Fredrik