This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:TRF7970A 勘误器件#B08的详细信息

Guru**** 2582155 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/665619/trf7970a-the-detail-of-errata-device-b08-of-trf7970a

器件型号:TRF7970A

您好!

对于 TRF7970A 的勘误器件#B08、我有两个问题。
问题是关于"导致 FIFO 中未接收数据的错误行为"的描述。

如果问题是在上电后导致并且 FIFO 无法接收数据、那么 FIFO 是否会在一段时间后从非法状态恢复?

2.您是否有任何显示加电后等待时间的指南来避免此问题?

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nomo-San、

    当器件处于发起方模式(读/写器或对等发起方、因此基本上只要 RF 域处于打开状态)时、如果在运行期间寄存器未配置为0x00、那么 FIFO 可能无法正确接收数据。 在寄存器0x18设置为0x00之前、FIFO 不一定会恢复。

    加电后无需等待即可避免出现此问题。

    避免此问题的解决方案是确保在任何启动器模式操作发生之前将寄存器0x18设置为0x00、而确保这一点的最佳方法是在加电后的器件配置期间进行处理。 因此、勘误建议也被如此说明。 这是确保不会出现勘误表的最可靠方法。

    话虽如此、我还将注意到、对于同时使用启动器和目标模式的应用、 每次将器件重新配置为不同的工作模式时、都应解决该问题、以便在允许启动器模式避免勘误项的同时、允许目标模式正确设置寄存器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph-San、

    感谢你的答复。
    一切都很清楚。

    此致、
    Nomo