This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2533:RemoTI 1.4.0 NPI Max NWK Discovery 请求结果

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/663025/cc2533-remoti-1-4-0-npi-max-nwk-discovery-request-results

器件型号:CC2533
主题中讨论的其他器件:CC2620

您好!

我需要回顾我在这个主题中遇到的问题:e2e.ti.com/.../508596

我们需要能够发现10多个器件。

是否仍有重新编译或破解库以允许10个以上的器件?

谢谢、

红色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在预编译器选项中设置配对条目数、最多20个:

    RCN_CAP_PAIR_TABLE 大小=20

    请注意、这将需要更多 RAM、并且可能与您的应用不兼容。 您可能还需要使用具有 CC25xx 器件大部分存储器的 CC2533F96。

    您还应考虑 RemoTI-2.0.1和 CC2620。 它实际上非常适合20KiB RAM 以及更多闪存。 更不用说更低的电流消耗和自主传感器控制器引擎。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Torbjorn、

    增大配对表大小是否会增加最大发现结果?

    我们使用的是 CC2533F96、但我们无法更改为 cc2620

    谢谢、
    红色
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、红色、

    RemoTI-1.4.0实现了 ZRC2.0配置文件。 在这种情况下,GDP 层处理发现请求。 这与 ZRC 不同、ZRC 在网络层中使用自动发现模式。 对于 ZRC2.0、可以发现的节点数没有限制。 它们都是、它们被添加到动态分配的列表中、然后进行排名。 如果增加配对条目的数量、则可能会遇到内存分配失败的问题。 例如、这可能会限制您可以有效发现的节点数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Torbjorn、

    我们尝试更改了行 RCN_CAP_PAIR_TABLE 大小= 16、没有任何更改、RCN 发现在以 discovery cnf 结束之前仍然只返回10个发现事件。

    但是、重新阅读您的上一篇帖子、您是否说减少配对表(例如6)会增加可发现的节点数量?

    谢谢、
    红色。