This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议具有1Mbps 或以上无线电波特率能力的射频无线电收发器

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC2500, CC2540, CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/666051/suggestion-for-rf-radio-transceiver-having-1-mbps-or-above-radio-baud-rate-capability

主题中讨论的其他器件:CC1101CC2500CC2540CC2541

尊敬的所有人:

我正在寻找 ISM 频带为2.4GHz 的无线电收发器。 我有一款具有 CC1101无线电(低于1GHz)的产品、想要将其升级到2.4GHz 频带。

2.4GHz 无线电收发器应具有:

  • 无线电波特率至少为1Mbps  
  • 它应该提供对无线电根寄存器的直接访问、以便与它的内部配置(如 CC1101)配合使用。

我已经见过 CC2500无线电收发器、它看起来很适合我、但它具有500kbps 的波特率。

RF 无线电收发器将成为首选、而不是射频无线电 SOC 类型(无线 MCU)、除非它们提供对其无线电射频寄存器的根访问。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hassaan、

    除 CC2540以外的所有 CC254x 器件均支持高达2Mbps 的 GFSK 并提供对所有无线电寄存器的访问。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fredrik K:

    您建议的射频无线电系列不允许我们选择可变无线电波特率[仅250Kbps、500Kbps、1Mbps 或2Mbps ]、例如 CC2500[ 1.2Kbps - 500kbps]

    [问题1]我能否使用 Arduino 或 STM32等外部微控制 器访问射频无线电寄存器、而无需在 CC254X 器件上使用板载微控制器功能。  

    [问题2]因为我找不到相关示例? 您能指向任何源。

    [问题3] CC254X 是否支持载波侦听(CS)或通道清零检测(CCA)功能、我在数据表或用户指南中找不到该功能。

    谢谢你。

    此致、

    哈桑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hassaan、

    [引用 USER="Hassaan Shah "]您建议的射频无线电系列没有为我们提供可变无线电波特率选项[仅250Kbps、500Kbps、1Mbps 或2Mbps]、例如 CC2500[1.2Kbps - 500kbps]

    这是 CC2541数据表首页上第二个列出的特性:"支持250kbps、500kbps、1Mbps、2-256kB 数据速率"  

    [引用 USER="Hassaan Shah "][问题1]我能否使用 Arduino 或 STM32等外部微控制 器访问射频无线电寄存器、而无需使用 CC254X 器件上的板载微控制器功能。  [/报价]

    否 您只能通过板载8051控制器访问寄存器。  

    [引用 user="Hassaan Shah "][问题2]、因为我找不到相关示例? 您能否指向任何来源。

    http://www.ti.com/product/CC2541/toolssoftware#softTools

    [引用 USER="Hassaan Shah "][问题3] CC254X 是否支持载波侦听(CS)或信道清除组件(CCA)功能我在数据表或用户指南中找不到它。

    而不是直接实施、您必须自己实施。

    谢谢、
    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Fredrik K:
    感谢您的快速回复

    "这是 CC2541数据表首页上第二个列出的特性:"支持250kbps、500kbps、1Mbps、2-256kB 数据速率"

    [1]是的、我们知道 CC254X 支持这些无线电波特率、但我们需要150Kbps、1.3Mbps、1.7Mbps 等可变波特率
    [2]我们是否还可以更改频率偏差值、而不是160、250、320和500 kHz