This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2510:睡眠模式下挂起时出现问题

Guru**** 2391405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/666059/cc2510-problem-with-hang-in-sleep-mode

器件型号:CC2510

大家好!

我有一个具有 CC2510F32芯片的定制器件。 我有外部26MHz 示波器、并使用内部低 RC。

当我有一个器件并且写入 FW 都正常时、程序工作正常。

在生产阶段、我们遇到了一些器件的问题。 大多数设备工作正常、但有些设备在几次试验后、几次重启后挂起。 几天后还有一些其他的事情要做。 很少有人会"持续重启"。
我想、器件有相同的问题、但由于硬件原因、它以不同的方式表现出来。
我在启动后、打开外部振荡器之前添加了延迟。 有些设备开始工作、有些则不工作。

我试图在设备中发现问题、该设备已"持续重启"。 我关闭了除 UART 之外的所有外设、发现它在进入/退出睡眠(PM2)期间挂起。 我阅读了勘误表、但它对我没有帮助、我从一开始就使用了所有这些例外情况。 以下是进入睡眠模式的代码(我使用内部振荡器):

函数 hsinit();和 sleep_timer_setup()

void bsp_HAL_GotoSleep (无符号整型超时)

volatile char storedDescHigh、storedDescLow;

hsinit();

SLEEP_TIMER_setup((超时&0x00FF),(超时&0xFF00)>>8);


//SLEEP_TIMER_INIT
stie = 1;
//使用正确的源更新描述符。
storedDescHigh = DMA0CFGH;
storedDescLow = DMA0CFGL;
DMAARM |= 0x81;

dmaDesc[0]=(无符号整型)&PM2_BUF >> 8;
dmaDesc[1]=(无符号整型)&PM2_BUF;

//将描述符与 DMA 通道0关联并 ARM DMA 通道
DMA0CFGH =(无符号整型)&dmaDesc >> 8;
DMA0CFGL =(无符号整型)&dmaDesc;
DMAARM=1;

//注意! 此时、请确保所有不会被使用的中断
//从 PM 唤醒被禁用、如数据表的第13.1.3章所述。
RFIF=0;
//RFIM=0;
//TCON=0x05;//CPU INT
//S0CON=0;
//S1CON=0;

//与13.8.2章中描述的正32kHz 时钟边沿对齐
数据表的//。
char temp = WORTIME0;
while (temp == WORTIME0);

WORCTL |= 0x04;//需要????? //重置睡眠定时器
MEMCTR |= 0x02;//闪存缓存被禁用。
SLEEP = 0x06;//(SLEEP & 0xFC)| 2);//选择电源模式3 //注意调试器停止程序继续--
//如果希望它与调试器一起工作,请将模式更改为0
asm ("NOP");
asm ("NOP");
asm ("NOP");

//进入电源模式
IF (睡眠和0x03)

//asm ("MOV 0xD7、#0x01");// DMAREQ = 0x01;
//asm ("NOP");
//PCON |= 1;
//asm ("NOP");

asm ("MOV 0xD7、#0x01");// DMAREQ = 0x01;
asm ("NOP");//需要完全对齐 DMA 传输
asm ("ORL 0x87、#0x01");//asm ("ORL 0xD7、#0x01");// PCON |= 0x01;
asm ("NOP");


MEMTR &=~2;//启用闪存。

DMA0CFGH = storedDescHigh;//<-在这里、它从睡眠中退出
DMA0CFGL = storedDescLow;
DMAARM=1;

void xtalinit (void)

while (((SLEEP & 0x40)&&(SLEEP & 0x20))=0);//等待高速晶振稳定
SLEEP &=~0x04;//OSC_PD = 0 -所有示波器加电
CLKCON &=~0x07;//clk = 0
while (CLKCON & 0x07);
CLKCON &=~0x38;//tck = 0
while (CLKCON & 0x38);
CLKCON &=~0x40;//打开外部示波器
while (CLKCON & 0x40);
CLKCON=0x80;
while (CLKCON!= 0x80);
SLEEP |= 0x04;//关闭未选择的振荡器、即 RC 振荡器

void hsinit (void)

while (((SLEEP & 0x40)&&(SLEEP & 0x20))=0);//等待高速晶振稳定
SLEEP &=~0x04;//OSC_PD = 0 -所有示波器加电
CLKCON |= 0x40;//打开内部振荡器
while (!(CLKCON & 0x40));
CLKCON = 0x40 | 0x01;//on rc32、rcosc、tk/2、clk/2
while (CLKCON!= 0x40 | 0x01);
CLKCON |= 0x08;//tck 不能高于 clk
while (CLKCON!= 0x40 | 0x08 | 0x01);
CLKCON |= 0x80;
while (CLKCON!= 0x80 | 0x40 | 0x08 | 0x01);
SLEEP |= 0x04;//关闭未选择的振荡器、即 RC 振荡器

void sleep_timer_setup (char time1、char time2)

WORCTL =(WORCTL & 0xFC)| 0x01;//设置[WORCTL.WOR_RES = 1] 0 = 1、1 = 2^5、2 = 2^10
WORCTL |= WORCTL_WOR_RESET;//重置睡眠定时器

char temp = WORTIME0;
while (temp = WORTIME0);//等待一个正32kHz 边沿
temp = WORTIME0;
while (temp = WORTIME0);//等待一个正32kHz 边沿

WOREVT0 = TIME1;//使用12 (0x0C)作为最小 EVENT0值=11.72ms 每个位为0.9766ms Xtal32和0.923ms rc34.666K
WOREVT1 = TIME2;// EVENT1值= 11.72ms 每个位为0.9766ms Xtal32和0.923ms rc34.666K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Valdis、

    您是否尝试在 TI 开发套件上运行代码? 我的第一个猜测是 XTAL 始终不能及时启动或不能保持上升、最常见的问题是电路板上的焊剂残留。 请彻底清洁您的板(我使用酒精基助焊剂去除剂、有时使用音速水浴)。 (笑声) 然后将其晾干。

    此致、
    /TA