This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:天线调优

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/665871/rf430frl152h-antenna-tuning

器件型号:RF430FRL152H

我在测量天线的谐振频率和质量因素时感到困惑。

我一直在参考"应用报告 SLOA217A–2015年4月–2015年7月修订版"进行调优。 但我不清楚如何使用频谱分析仪和测试装置。

我的问题是:

1) 1)测试装置的作用是什么? 我们是否能够在应用报告(第7.21章)中提到的尺寸中仅进行3D 打印? ?

2) 2)我没有得到频谱分析仪的峰值、可以使用网络分析仪吗? 如果我使用网络分析器、那么使用 S11或 S21参数有何区别? 哪一个更好地证明我的天线在13.56MHz 共振频率下谐振、以及如何计算品质因数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、bijendra、

    角色是创建一个线圈、该线圈能够检测标签的谐振频率。 是的、您可以进行3D 打印、我们现在主要使用较小的样式、因此只需选择该样式即可。

    我从未在这类测试中使用过网络分析器、我认为它不会像我们记录的那样工作。 使用正确的 bobbin 和频谱分析仪设置、您应该得到峰值。 第7.2节中有关"频谱分析仪设置"的步骤还说明了要进行哪些测量才能计算品质因数、请查看该部分。