This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2420:如何计算 CC2420收发器中的噪声系数

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/665930/cc2420-how-to-calculate-noise-figure-in-cc2420-transreceiver

器件型号:CC2420

如何计算 CC2420 收发器中的噪声系数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2420 NF 为8-10 dB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是 Akhilesh Panchal

    博士学者

    假设1% BER、则接收器的信噪比为1000    

    路径损耗= 55dB

    输入传输功率=10*10^-6瓦

    什么是输入噪声功率? 当噪声系数为8dB 时

    实际上,我想计算   接收器的 SNR 为1000时的最小传输功率。