This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2420:CC2420性能问题

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/665390/cc2420-cc2420-performance-questions

器件型号:CC2420

我正在使用 CC2420收发器对某些电路板进行故障排除。  

我有一些板、其中 PN 调制有点太高。  限值从2000到5000、我得到的最高值是5500。  结果显示为5500 PN Mod OBCC240W。  导致这种情况的原因是什么?  CC2420器件本身(我猜是哪一个)还是外部器件?

另一项失败的测试是载波功率(无输出)、它在测试装置中单独进行测试。  但是、当我将射频板(包括 CC2420)与主板配合使用时、该组件会发出正确的识别 ID!  有什么想法会导致这种情况?

感谢您的任何回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    这些看起来像是专有的测试程序。 您能否以图形格式或仪器图向我们发送数据?

    测试装置是如何配置的? 主板是什么?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我没有该信息。  测试装置封闭在蛤壳式外壳中以进行屏蔽、内部有许多导线和电缆、使用一束钉子。  不是最佳测试设置。  结果显示在 PC 屏幕上的速度非常快、无法打印出来。  我必须尽力而为。  希望下一个测试装置能让我更轻松地对射频板进行故障排除。

    感谢您的回答!

    John