This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:针对 ISO 14443B 的 TRF7970A 的建议设置

Guru**** 2867070 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/665344/trf7970a-the-recommended-settings-of-trf7970a-for-iso-14443b

器件型号:TRF7970A

您好!

对于 ISO 14433B、您是否有任何推荐的 TRF7970A 设置?
我的客户希望参考这些设置。

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nomo-San、

    我们的示例代码提供了其中的建议设置。 为了便于阅读、我建议客户参考此固件:www.ti.com/lit/zip/sloc297

    他们想要查看的函数是 TRF79xxA_initialSettings (对于初始器件设置)和 TRF79xxA_setupInitiator (对于 ISO14443B 特定设置、请在 switch 语句下查找0x0C)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph-San、

    感谢你的答复。
    我可以理解。

    此致、
    Nomo