This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960A:L_Calculate 错误 Tabctl32.ocx

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/664856/trf7960a-l_calculate-error-tabctl32-ocx

器件型号:TRF7960A

团队、

我从 SLOA241安装了用于天线设计的 L_Calculate、安装过程看起来很顺利。  当我运行可执行文件时、会出现以下错误:

组件'Tabctl32.ocx'或其某个依赖项未正确注册:文件缺失或无效

我看到其他人在 下面的 e2e 链接中报告了这种情况、但他们使用的是 Win 10、显然是预期的(?)。  我在我的系统 Windows 7上安装了它、但仍然收到错误。

Microsoft 建议 您使用 regsvr32命令安装或注册此.ocx、但我想先查看您是否有其他建议。

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darren、您好!

    我还没有遇到任何与该文件相关的 Windows 7问题、但它开始听起来像是 Windows 与其操作系统不一致提供的文件。 如果您也遇到 Windows 7问题、我们可能需要重新考虑提供该工具的价值。 不幸的是、这不是我可以更新或重新构建的东西。

    我建议遵循 Microsoft 的建议。 虽然我在 Win 10上尝试了一次,但在 regsvr32 /u tabctrl32.ocx 行上出现了错误,很不幸,如果我是你,我会满足我的期望...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法遵循 Microsoft 建议、因为.ocx 文件不在他们提供的位置。

    客户在 Windows 7系统中也遇到同样的问题。

    还有其他建议吗?

    谢谢、
    Darren
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    不是真的。 我们不知道该工具会如此不可靠。 我将看到有关编辑应用手册并将其完全删除的内容。 我一直在努力提供友好的服务、因为它多年来一直很适合我们的团队、我根据我们处理天线调优的确切方式编写了应用手册。 这是其中的一个部分、我觉得分享它很好、但最终看来这不是一个好主意。

    也许这样的在线工具可以帮助避免插入公式 :technick.net/.../

    我可能会想我是否可以用 Excel 工作表替换工具功能...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darren、您好!

    跟进此主题。 我们将删除 L_Calculate 工具、并将其替换为上面我提供的链接以及该工具所基于的一些公式。 到目前为止、技术站点是我能找到的最好的、结果与 L_calculate 工具的输出相当一致。 目前、我建议客户将该工具用于其应用。 应用手册不会在一夜之间更新、但我会尽快更新。