This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 来自 RFID 模拟前端的 RFID 感应器模拟信号

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/665352/rfid-transponder-analog-signal-from-rfid-analog-front-end

主题中讨论的其他器件:TRF7970A

DEAT TI、

我有一个涉及 RFID 拖把手的应用。 我想知道、当 RFID 应答器在天线前方通过时、我是否可以从它获取模拟信号。 您可以推荐电路板吗?

此致、

离子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ion、

    您是指查看输出射频场的 NFC 读取器天线上来自应答器的信号、还是意味着在读取器和应答器之间放置一根天线、以"发出"或"监听"应答器响应的射频信号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ralph:

    感谢您的回复。 我不希望"嗅探"应答器和天线之间的信号。 我希望在转发器经过天线的同时从天线获取信号、并且天线处于"空闲"状态。 这意味着查看示波器屏幕上的信号。
    我在这方面有点陌生、因此如果您能推荐套件和/或硼+应答器、我将不胜感激。

    此致、
    离子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ion、

    天线上的信号往往相当大、但只要您有足够规格的示波器、您就应该能够测量天线引脚上的信号。 一个引脚将来自信号从产生射频场的 IC 发送的路径、另一个引脚是接地引脚。 您可以在数据表第76页的原理图中看到这一点: www.ti.com/.../trf7970a.pdf (请查看最右侧的 ANT1)。 请注意、根据 TRF79xxA 器件的输出功率、天线上的电压将在线圈上的20-30Vpp 附近(在50欧姆点更小)。

    至于套件建议、如果您还没有读取器器件、我建议阅读 TRF7970A 常见问题解答的第1.3节并选择合适的套件:www.ti.com/lit/pdf/sloa246