This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960:接收问题

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F247, TRF7960
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/665124/trf7960-receive-problem

器件型号:TRF7960
主题中讨论的其他器件:MSP430F247

我的产品使用与 MSP430F247并联的 TRF7960、它可以与 ISO15693和 ISO14443标签配合使用、直到我们制作了一个新的 PCB 版本、该版本在 MCU 附近几乎没有做任何修改(添加了少量 SMD0603电阻器)、但在 TRF7960电路上没有做任何修改。 除了添加两个0欧姆的 SMD0603电阻器来选择 MSP430 XTAL 输入、在此输入中、TRF7960 SYSCLK 布线(在之前的电路板上、SYSCLK 直接与 XT1IN 相连)。

ISO15693标签仍然解码、但距离较短、ISO14443标签不再解码。

将射频信号与之前的工作版本进行比较、天线和 RXIN1和2上的射频信号看起来是一样的、电源上的噪声是一样的、数字信号看起来是正确的...

我发现、在进行 TRF7960启动测试时、具有的两个 RSSI 为0 (状态寄存器返回0x40、指示振荡器稳定性、但 RSSI 较低、而不是典型值0x53)、并且使用 ISO14443的 REQA、即使没有任何标签、我也有一个连续冲突 (IRQ 寄存器为0x02)!

有什么建议吗?

进行一些其他测试?

谢谢、致以诚挚的问候

G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Guido、

    该问题是在多个电路板上发生、还是仅在单个电路板上发生?

    您能否共享 TRF7960的原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、感谢您的快速回答。

    我发现了这个问题:这是新 PCB 上的一个问题、其中 TRF7960的引脚6和7上有一条开路迹线、可最短地返回 GND、因此仍然连接 GND 但不通过最短路径的引脚。

    这使得接收信号很嘈杂并解决了这个问题、用一个小焊点修复 GND 走线解决了这个问题、并且它与之前的 PCB 版本一样工作正常、这两个版本都采用 ISO15693和 ISO14443

    谢谢、致以诚挚的问候

    Guido