This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:TRF7970A 评估模块天线增益

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/664866/trf7970a-trf7970a-evaluation-module-antenna-gain

器件型号:TRF7970A

我们基于 TRF7970A 模块并基于 TRF7960TB 模块创建了一个 RFID 板(SLOU297.pdf 第6页)。   

在日本进行测试时、我们提出了参考设计中 PCB 回路天线天线增益的请求。

是否有公式可以根据 PCB 布局和13.56MHZ 的元件值计算环路天线增益?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我不知道这方面的任何公式、它们可能存在、但这不是我们所做的事情。 对于天线增益、可能可以使用网络分析器进行测量?

    我们对天线设计的关注在于天线与50欧姆 TRF79xx 匹配网络的匹配(影响增益、因为不匹配会降低读取器的功率传输、从而损害增益) 以及影响标签技术读取范围的天线的 Q 因子。

    出于测试目的申请的背景是什么? 如果是某种 FCC/RED 合规性、我可以查看去年在测试新的欧盟标准时报告的内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该请求是针对日本的第十九条测试提出的。 日本问卷调查要求天线增益、并将问题列为必答题。
    我正在寻找尺寸为2.3 x 3.5 cm 的环路的通用增益、其中 FR4材料上的3匝0.635mm (25mil)布线与50欧姆网络匹配。 该电路与上述 TI 文档 I (www.ti.com/lit/ug/slou297/slou297.pdf)中的电路相同
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的背景。 下面是我得到的反馈:"由于磁场天线实际上没有任何增益、因此应将其列为增益= 1或增益= 0dB。"