This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] rf430cl330h:我是否能很好地应用补丁? )

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430CL330H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/664565/rf430cl330h-am-i-applying-patch-well

器件型号:RF430CL330H

尊敬的:

我的问题是关于我在几个 TI 示例中看到的 RF430CL330H"补丁代码"。

我想知道我是否可以执行它、或者我以错误的顺序发送字节。 我附上了可能是我见过的最精彩的屏幕截图:)

如您所见、它描述了其中一个事务、即写入0xFFEE 寄存器。

在我的示例中、首先是0x00数据字节、然后是0x80。

但是、由于我想此代码是为了修复我真正不知道的问题、因为它不会出现在数据表中、我想知道我是否做错了、应该是0x80数据字节、然后是0x00。

如果是、我将修复"固件修复"中的所有其余写入调用。

"Read version"调用正常、返回0x0201。

项目中的其余写入函数工作正常、因为我发现数据表中的捕获非常有用。

所以、请告诉我您的意见! )

在马萨诸塞州度过了美好的一天,如果有人在科德角附近,我可以买啤酒:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卡佐拉!

    好久不见了、希望你们一切都好了! )

    很高兴您回答了这个问题、因为我必须通知您字节顺序确实发生了逆转。

    以下是正确发送写入的捕获:

    很抱歉、还有其他工作、哈哈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ralph!
    是的、我正在逐步地再次执行与 MCU 相关的操作、并且在完成其他项目后也会回到 E2E 论坛! )
    祝您好运、祝您愉快!