请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CC1200大家好!
我想设计一个用于无源标签的 UHF 读取器。 整个系统必须符合 ISO16000C 协议(EPC C1 G2)。 我知道 TI 有非常方便 的收发器芯片,但 CC1200可能非常适合有源 RFID,而不适合无源 RFID。 因此、我需要一个优惠来获得一个用于无源 RFID 的好芯片。
此致!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.