This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2420:2.4GHz IEEE802.15.4的 CC2420收发器

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/664066/cc2420-cc2420-transreceiver-for-ieee802-15-4-at-2-4-ghz

器件型号:CC2420

您将提供有关此 IEEE 802.15.4 CC2420收发器的更多信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是指向网页的链接。 有关信息、请参阅"技术文档"部分/选项卡。

    您还需要什么其他信息?

    谢谢、

    PM