Other Parts Discussed in Thread: TRF7962A, TRF7960A, TRF7963A, TRF7964A
主题中讨论的其他器件:TRF7962A、 TRF7960A、 TRF7964A
大家好、我正在进行一个项目、其中我必须同时读取多个 RFID 无源标签、例如200至300个标签。 我只需在互联网上搜索,就会发现我的项目而言,我需要一个反系统协议来同时读取多个标签,同时还需要 ISO 15693标准 IC。 我在一些网站上找到了 TI 列出的"TRF7963A、TRF7960A、TRF7962A" IC。 我发现所有这些都用于 RFID 标签阅读器和书写器,我还发现我需要将其中一个 IC 与 MSP430微控制器连接, 所以任何人都能帮助我解决我的以下问题.... 这将是一个很好的帮助...提前感谢。
1]我应该将哪个 IC 用于我的项目?
2]哪个 IC 可同时读取200至300个标签的范围?
3]是否可以使此读取器电池供电?? 如何实现?