This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7963A:如何使用此部件读取多个 RFID 无源标签?

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7962A, TRF7960A, TRF7963A, TRF7964A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/664070/trf7963a-how-to-read-multiple-rfid-passive-tags-with-this-part

器件型号:TRF7963A
主题中讨论的其他器件:TRF7962ATRF7960ATRF7964A

大家好、我正在进行一个项目、其中我必须同时读取多个 RFID 无源标签、例如200至300个标签。 我只需在互联网上搜索,就会发现我的项目而言,我需要一个反系统协议来同时读取多个标签,同时还需要 ISO 15693标准 IC。 我在一些网站上找到了 TI 列出的"TRF7963A、TRF7960A、TRF7962A" IC。 我发现所有这些都用于 RFID 标签阅读器和书写器,我还发现我需要将其中一个 IC 与 MSP430微控制器连接, 所以任何人都能帮助我解决我的以下问题.... 这将是一个很好的帮助...提前感谢。

1]我应该将哪个 IC 用于我的项目?

2]哪个 IC 可同时读取200至300个标签的范围?

3]是否可以使此读取器电池供电?? 如何实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagrutkumar 您好、

    好的、首先让我正确设置您对我们器件的期望。 200个标签是不可能的。 即使是20个标签也是一项挑战、而且一点也不重要。 我们的器件具有200mW 的最大输出功率、您想要做的事情将需要远远超出我们支持范围的超高功率读取器。

    此外、您将无法使用电池读取如此大量的标签。 RFID 完全无法实现。

    然后、也就是说、如果您想读取多个 ISO15693标签、那么 TRF7964A 就是这方面的最佳器件。

    有关评估硬件和推荐软件包的建议、您应该参考我们的器件常见问题解答: http://www.ti.com/lit/an/sloa246/sloa246.pdf -请注意、对于您的应用、您需要我们的 RFID 软件产品、而不是 NFC 产品、因为它们不支持防冲突。