This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2545/CC2650专有2.4GHz 互操作性

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2545, CC2650, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/661531/cc2650-cc2545-cc2650-proprietary-2-4ghz-interoperability

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他部件:CC2545CC2640R2F

您好!

使用 CC2545进行开发目前、我们可能希望在未来的产品中改用 CC2650/CC2652。  只需仔细检查器件的射频部分是否可以与1或2Mbps GFSK 模式进行互操作?

此致、

Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacob、

    它们兼容。 CC2640R2F 是我们目前正在努力在此器件上启用专有模式的部件。 您正在查看哪些时间表?

    此致、
    Fredrik