This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:如何使用 SPI 将 TRF7970A 连接到 ESP32以从 RFID 天线读取值

Guru**** 2528010 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1159649/trf7970a-how-to-connect-the-trf7970a-to-an-esp32-to-read-values-from-the-rfid-antenna-using-spi

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件: Energia

您好!

我尝试使用 ESP32读取从 RFID 天线读取的值。 RFID 天线连接到 TRF7970A、然后该部件连接到 ESP32。 正确读取 TRF7970A 上接收到的值需要使用什么接线? 我知道 SS、MOSI 和 MISO 是必需的、并且需要在微控制器上连接它们的位置、但我不确定要做这项工作还需要什么。 如果有人能够更深入地了解如何同时使用 TRF7970A 和微控制器、请告诉我。

谢谢、

Brian Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、  

    我也在做一个类似的项目(使用 tensy 3.6)、所以虽然我没有完全弄清楚它、但我还是取得了一些进展。 首先、您是在定制 PCB 上使用 TRF7970A 还是使用 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aayush、

    我将在 定制 PCB 上使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 PCB 处于哪个阶段、它是否完全正常工作、或者您是否仍在尝试设计此 PCB?  理想情况下、您需要连接 EN (able)引脚(这两个引脚或仅一个引脚取决于您的应用、数据表根据用例提供了有关这方面的更多详细信息)、SPI 引脚(您已经介绍过)、MCU 的时钟引脚(DATACLK/SCLK)、IRQ、 MOD 和 ASK/OOK (如果需要)。 您是否有机会了解一些参考 PCB 设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 PCB 经过全面设计、我们拥有您提到的引脚。 我没有查看过参考 PCB 设计、您能将它们连接到哪里吗? 我们正在尝试弄清楚天线和 TRF7970如何检测天线中的 RFID 标签、如果您能提供帮助的话?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、可以在此处找到参考设计- https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?keyword=trf7970a。 至于问题的第二部分、能否做到这一点取决于几个正确的因素、首先是正确的 PCB 和天线设计(这是连接到 TRF7970A 的发送器天线)。  至于通过 SPI 进行编程和读取值、您可能需要查看 Energia 草图、因为它也基于 Arduino 兼容平台、有助于翻译 NFCLink 库- https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/547894/how-to-get-the-sensor-data-from-trf7970a-evm。 这应该可以让您开始、但您必须更具体地了解到目前为止尝试的操作以及不工作的操作。