This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:[客户支持] CC2500微功耗无线测试

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1163984/cc2500-customer-support-cc2500-micropower-wireless-test

器件型号:CC2500

我们的客户 Grep 将把 CC2500板发送到中国的检测组织。 他们使用了7 块 CC2500板 进行微功耗无线测试、有一个板的伪波性能测试失败。  208MHZ 的杂散值为-52.74dBm、标准要求为≤-54dBm。 其他电路板也具有低杂散容差。 故障电路板的波形如 第一幅图所示。 检测模式为峰值。 这些参数是第二张图片。 布局与第三幅图片相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skylar、

    客户如何确定208MHz 杂散发射的来源是 CC2500?  输出是否遵循器件的状态? 电路板上还有哪些其他器件? 208MHz 是26MHz 晶体的谐波、是否评估了晶体振荡器周围的布局? 还执行了哪些其他调试步骤?

    谢谢、

    Jake