Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RF430FRL152H 您好!
我在可通过 NFC 通过智能手机进行配置的产品上使用 RF430FRL152H、我们使用随附的自定义命令、这些命令均以02 AA XXXXXXX 开头。 我们使用 Android 开发了我们的解决方案、没有问题、但我们现在希望在 iOS 上进行开发。 在 Android 上、我们只需通过自定义命令发送一条消息、根据评估板包含的示例、所有消息均以02 AA 开头。 在查看文档时、patch.c 指出、02是选择高速、AA 是实际的自定义命令。 在 iOS 中查看 NFC 的信息时、它指出 对于 ISO 15693-3、自定义命令应介于0xA0和0xDF 之间、我知道0xAA 在范围内。 但是、我在 iOS 中使用应用 NFC 工具收到的消息是标签响应错误。 在 Android 中的同一应用程序上、我不会遇到相同命令的问题。
固件上是否必须进行更改才能使用 iOS 上的自定义命令读取标签?
谢谢你。