This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:射频设计

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2500, CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1183233/cc2500-rf-design

器件型号:CC2500

各位专家:

我需要在 CC2500中开发一些特定的规范。 规格列表如下所示。 您能指导我如何在 CC2500中进行开发吗?  

1) 1)设置发射功率     :-      +30dBm 或+30dBm 以上

2) 2)设置空气数据速率        :-       高达:500kbit/s

3) 3)设置接收灵敏度  :-      12kbps 时>111dBm,64kbps 时为105,200kbps 时为98

4)是否支持跳频展频(FHSS)?

5) 5)设置基于数据包的自动天线分集实时切换。 有可能吗?

6) 6)是否提供内置低通滤波器?

7)是否支持 RX SAW (表面声波滤波器)滤波器?

8) Rx BAW (体声波)滤波器支持与否?

9) 9)点对点、还是多点网络支持?



此致、
达尔尚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darshan、

    请耐心等待、因为 SimpleLink 硬件专家将在1月3日之前休假。  对于  大多数此类信息、我强烈建议您参考数据表。

    1) 1) CC2500收发器上的最大可编程输出功率为+1dBm、因此您需要在 前端连接一个范围扩展器、例如 CC2592

    2) 2) 2-FSK 和 MSK 调制支持500kBaud 的最大数据速率。  数据速率由 MDMCFG2.DRATE_M 和 MDMCFG4.DRATE_E 配置寄存器进行编程、如数据表第12节所述。

    3) 3)接收器灵敏度随使用的数据速率而变化。  它在2.4kBaud 下的测量值为-104dBm、在10kBaud 下的测量值为-99dBm、在250kBaud 下的测量值为-89dBm。

    4) 4)支持跳频、详见数据表的第31.2节。

    5) 5)我认为这是不可能的、因为我目前对收发器参数和所提供的应用描述的理解。

    对于其他问题、可以使用外部电路、但考虑到片上频率合成器和接收器通道滤波器、可能不需要外部电路。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    早上好、新年快乐!

    等待 TI 专家的回复。

    此致、
    达尔尚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了 Ryan 的回复、请参阅此应用手册以了解天线多样性。

    CC2500不支持自动分集、但可在软件中实现。  www.ti.com/.../swra317

    您可以基于已有的 CC2500参考设计来开发您的硬件。 我们还可以为您进行审核。   SIMPLELINK-2-4GHz-设计审查 

    此外、使用 SmartRF Studio 测试/测量硬件上所有射频相关方面也会有所帮助。

    此致、