This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1350-4:未正确启用 SWO 跟踪

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1183338/launchxl-cc1350-4-swo-trace-not-enabling-correctly

器件型号:LAUNCHXL-CC1350-4

你好

我尝试在 LAUNCHXL-CC1350-4上遵循此示例。

https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_swo_trace.html

但是、当我转到开始捕获时、它未能显示"无法设置启用操作、无法启动 SWO 跟踪"。 我看到 ITMENA 位被清零。 如果我在寄存器视图中手动设置该位、我的 DLA 将以正确的波特率拾取看起来像曼彻斯特编码数据的内容(已尝试最大24MHz 到500KHz)。 DLA 将数据本身显示为垃圾、但我确实看到一些模式重复出现、而不是重复出现。 我已经检查过 IOC 是否将 SWV 路由至 IOID_18、因为这是我的 DLA 所连接的。 我已将 CCXML 设置为2引脚 cJTAG、并且 Aux COM 端口是黄色警告框请求的目标 UART 端口。 我还尝试将 SWV 路由到 IO 16、即 TDO 引脚、以防 XDS110配置错误、但这并没有改变任何东西。 当调试器完成此过程时、我看到 DLA 挑选了 UART 信号、但它们的波特率与曼彻斯特信号非常不同、我的 DLA 无法对其进行解码。 不确定发生了什么情况、配置寄存器在该过程后似乎没有变化。 唯一的改变是禁用使能位。

我目前使用的是 CCS 的最新版本、因为我今天刚刚再次下载了12.1.0.00007。 Webapps 视图在我的 Ubuntu 计算机上不起作用、因此我使用的是 QEMU VM。 虽然有点慢、但能够更新 XDS110固件并执行其他所有操作、而不会出现任何问题。

谢谢你。