This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS37157:无线传感器演示存在问题:使用演示软件时无法读取寄存器

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS37157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/619127/tms37157-problem-with-wireless-sensor-demo-no-register-read-when-using-demo-software

器件型号:TMS37157

你(们)好!

我们使用"适用于 TMS37157的低功耗无电池无线温度和湿度传感器"构建电路、电路工作正常、但部分正常。
-使用 eZ430-TMS37157套件中的 USB 调试器,我可以从传感器读取温度,以便 I2C 正常工作。
-当我上传"Palfi 嵌入式演示"固件(不含温度传感器代码)时、我可以使用射频从我们的 PCB 读取寄存器。
-当我上传"MSP430F22x4 + TMS37157 + SHT21无线传感器应用"时、我无法再使用射频读取寄存器。

我有点卡、它看起来像是电源问题、但我不知道在哪里可以查看..

使用"无传感器固件"时、射频工作、引脚 VCL 处的电压如下所示:

使用 TI 传感器软件时、射频读取会导致 CRC 错误、VCL 电压如下所示:

原理图:

e2e.ti.com/.../Densor.pdf

对要研究的方向有一些想法??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伦纳特-
    您的屏幕截图未在帖子中显示、但您的原理图确实显示了这一点。 (BTW 您在原理图上将 VCL 错误标记为 VLC)
    您能否尝试重新插入这些电容器、以及在插入之前-尝试在 VBAT 线路上安装0.47uF 电容器。 (在 C2上标记为470p、但请注意、您输入的值显示470nF、这是正确的、但也是0.47uF)

    无论如何-
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、屏幕截图将添加到上一帖子。 我将尝试使用额外的电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、遗憾的是没有改进。 温度传感器功率负载对于电路来说似乎太大、但不应与提供的 TI 演示电路相同。 我的计划是将10uF 电容器增加到20uF 并更改基站突发时间、但这是一个漫长的过程。 还有其他想法吗?