This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] eZ430-TMS37157:需要硬件设计方面的帮助

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2274, TMS37157, LM2767

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/621436/ez430-tms37157-need-help-with-hardware-design

器件型号:eZ430-TMS37157

您好!

我最近购买了 eZ430-TMS37157。 我的想法是、通过软件(所有 GPIO 到输入、WDT 关闭、LPM4)切换板载 MSP430F2274、并将 TMS37157与外部电路结合使用。

我的外部电路的一部分需要12V (仅几毫安)、因此我认为最好使用两个串联的 LM2767电压加倍器来实现这一目的。

第一个任务做得非常好。 我得到的值略高6V。

但是、当我添加第二个 LM2767时、整个 VCC 链会制动。 所有信号仅显示3V 纹波。

有什么想法为什么?

此致

格尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerd、您好!

    您是否遇到与 LM2767有关的电源问题? 如果是、我可以将您的帖子定向到合适的论坛以帮助解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    > 您是否遇到与 LM2767有关的电源问题? 如果是、我可以将您的帖子定向到合适的论坛以帮助解决该问题。

    我不确定是 TMS37157还是 LM2767的奇怪行为有问题。

    由于 TMS37157是更复杂的 IC、因此我认为它是 确定问题的良好起点。

    此致

    Gerd Knese

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    与此同时,我自己解决了这个问题。

    由于输入电压过高(6.6V)、我杀死了第二个 LM2767。

    通过解决这个问题、我找到了下一个问题。 VBAT 无法向我的电路提供足够的电流。

    因此、我尝试使用 eZ430-TMS37157、肖特基二极管1N5819和 LM2936-3.3重现 SWRA395的电路、
    电压加倍器 LM2767。

    我在测试引脚 VCL 和 LM2936-3.3上的 eZ430-TMS37157 PCB 顶部连接了肖特基二极管1N5819、并在后面连接了10uF、
    但在这种情况下(电压加倍器断开连接)、整个射频功率制动器将会关闭(低于2V)、TMS37157 将变得无法读取。

    您能帮您解决这个问题吗?

    顺便说一下、您知道从 SWRA395下载 Windows GUI 的链接吗?

    我可能需要专家模式进行测试。  我希望充电时间更长可以解决我的问题。

    目前、我将使用 带 SPI 访问的 PaLFI 演示 GUI。


    此致
    格尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerd、您好!

    您将从 VBAT 获得最大16mA 的电流、因此这可能是问题所在。 如果您需要更多的资源、则需要查找其他资源。

    我找不到任何具有专家模式的已发布 GUI、但我认为这不会解决您的硬件问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    再次感谢您对此提供的帮助。

    >我找不到任何具有专家模式的已发布 GUI、但我认为这不会解决您的硬件问题。

    很抱歉、不同意、但我觉得(在我的示波器上)、RI-ACC-ADR2-10没有为我修改的 TMS37157目标板充电足够长时间、无法收集足够的能量来为我的电容器完全充电。

    您是否有关于 RI-ACC-ADR2-10的 USB 接口电报的文档?

    我找到了此文档"11-07-21-024用于 AES 和80位产品系列 Rev1.pdf"的 RFID 演示软件用户指南、第9页上是其他 GUI (WW MCU-Automotive RFID 演示软件)的图片 它在第67页上显示"相关的 USB/串行协议在文档 CAR 访问演示协议描述中有描述。" 但是、我可以找到该文档或另一个 GUI。

    我可以亲自动手编写自己的 GUI、延长充电时间、或者只需使用终端软件进行一些测试、看看这是否可行。

    其源代码由 Juergen Austen 于2008年编写。 你可以问他吗?

    此致

    格尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerd、您好!

    我们无法为 GUI 提供源代码。 我不知道有关 USB 接口的任何文档、但我可以询问具有"专家模式"选项卡的 GUI。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerd、您好!

    实际上、别提专家模式的问题... 我偶然发现了一个答案、这个答案一直在我面前。

    SWRA395中显示的演示 GUI 有一个新版本、您可以在此处下载该版本: www.ti.com/.../swrc164

    在此版本中、"专家模式"选项卡的标题为:直接访问模式!! )