This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:正在寻找更具成本敏感性的选项

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM, RF430FRL152H, TRF7964A, TRF7962A, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/620694/rf430frl152h-looking-for-more-cost-sensitive-option

器件型号:RF430FRL152H
主题中讨论的其他器件:TRF7964ATRF7962ATRF7970A

大家好、

我目前正在评估 RF430FRL152HEVM + TRF7970AEVM 组合。 到目前为止、我对它感到满意、但我想知道是否有一个更具成本敏感性、功能更少(I/O 端口更少、存储器更少)的组合能够提供与上述对相同的基本功能。

如果您有任何澄清问题、请告诉我。

提前感谢您的帮助、

Brian Angiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    这些器件没有很多选择。

    对于 RF430FRL152H、我们有两个型号、153H 没有 eUSCI (因此没有 I2C/SPI)、而154H 没有 SD14。 没有其他变体。

    TRF79xx 系列有几个基于特性集的变化。 TRF7964A 与 TRF7970A 在软件和硬件上完全兼容。 TRF7962A 是一款较旧的器件、具有硬件兼容性但软件不兼容性。 您需要进行大量软件更改才能使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    感谢您提供相关信息。

    此致、
    Brian Angiel