This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2430:RF Studio

Guru**** 2582235 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2430, CC2530, CC2630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/621180/cc2430-rf-studio

器件型号:CC2430
主题中讨论的其他器件: CC2530CC2630

我需要您的帮助来了解 Smart RF Studio 7软件是否可以显示 CC2430的 RX 灵敏度。 我能够在给定的输入信号电平上测量 RSSI 和 PER、但我希望在接收到的数据包解码后了解器件灵敏度。 RSSI 与 CC2430的接收灵敏度有何关系? 我是否可以将 RSSI 用作灵敏度的近似度量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用数据包错误率和 RSSI 来确定灵敏度。 CC2430数据表使用20字节数据有效载荷指定了1%的灵敏度限制。 如果您在 PER 为1%时记录 RSSI 水平、则会得到灵敏度限制。 shold 接近-92dBm。

    BTW:为什么使用 CC2430? 这不是停产的器件、但对于新产品开发、我们建议使用其他更新的器件。 CC2530和 CC2630是替代产品。