This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530+CC2591 RSSI 测试

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2591

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/619897/cc2530-cc2591-rssi-test

主题中讨论的其他器件:CC2530CC2591

尊敬的:

现在,我有两个 CC2530+CC2591EM 模块,并按如下方式对其进行测试:

使用 SmartRF05将模块连接到 Smart RF Studio

使用一根射频电缆连接两个模块的射频端口

3.这是一个传输器,并且:

启用范围扩展器并选择 CC2591;

选择频率和 TX 功率:0dBm

另一个是接收器、它执行以下操作:

启用范围扩展器并选择具有高增益模式的 CC2591。

然后我发现接收器 RSSI 值为-20dBm。

但我认为理想 RSSI 值应该为-3dBm 或更高。

可以帮帮我吗? 我的哪一个步骤是错误的? 我该怎么做?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人可以帮帮我吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您概述的步骤是正确的、我同意当输入功率为0dBm 时、您应该获得高于-20dBm 的 RSSI 读数。

    我建议您使用频谱分析仪测量实际输出功率。 针对多种功率设置(低至-20dBm)执行此操作。

    接下来、使用上述测量的相同功率设置测量 RSSI。 您是否看到所有功率级别的相同误差 RSSI 读数?