This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:CC2500

Guru**** 2515365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500, CC1101, CC2543

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/619420/cc2500-cc2500

器件型号:CC2500
主题中讨论的其他器件: CC1101CC2543

您好!

我尝试使用两个 CC2500在7分钟内以50米的距离传输6 MB 的数据。  使用 SmartRF Studio 创建寄存器设置。  如果我使用2.4KBaud 2-FSK 灵敏度设置(对于我的应用而言速度太低)、我将获得200m+的极好范围、但如果我更改为250Kbaud MSK 灵敏度设置、该范围将大幅下降至25M。   这是我能想到的最好的还是我做了错误的事情?

我是否可以使用125kbaud 这样的中间道路?  

此致、

Bert van den Berg

新西兰

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、BERT、

    我恐怕唯一的中间道路是10kBaud、我猜这也是太低速了。 我建议改用较新的器件或低于1GHz。 例如、如果您使用 CC2543、则前者在250K 波特下的灵敏度会显著提高、但需要对无线电 SoC 进行编程。 例如、后者使用 CC1101、将要求您更改频段。

    此致、
    Fredrik

    挪威
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Fredrik、

    我没有意识到当我发布时、您可以在 SmartRF Studio 中选择任何波特率、当您键入建议的接收器带宽时、它会建议接近您输入的设置。  我做到了这一点、现在一切都在工作。  以125Kbaud 的波特率以及270.83Khz 的接收器带宽和 MSK 调制获得150m+的范围。  不错的小广播

    此致、

    BERT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、BERT、

    是的、你是对的。 数据表中并未对其进行表征和列出。 不过、使用 SmartRF Studio 中的设置应该非常好。 很高兴听到您获得了所需的范围。

    此致、
    Fredrik