This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2430:无法初始化

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/615558/cc2430-cannot-initialize

器件型号:CC2430

花了几个小时后、TI Smart RF Studio 7软件中终于检测到了相关内容、但是您可以看到我无法正确初始化它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    劳拉

    对我来说、这看起来像是信号完整性问题。 您说这是一个定制板、我认为您需要查看定制板与 SmartRF04之间的连接。 不良连接的最可能原因是接地线。 如果您只有一根接地线、请将其短接或再接一根接地线。

    此致
    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要您的帮助来了解 Smart RF Studio 7软件是否可以显示 CC2430的 RX 灵敏度。 我能够在给定的输入信号电平上测量 RSSI 和 PER、但我希望在接收到的数据包解码后了解器件灵敏度。 RSSI 与 CC2430的接收灵敏度有何关系? 我是否可以将 RSSI 用作灵敏度的近似度量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有更新吗?