This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960A:在不读取标签的情况下检测标签

Guru**** 2836800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/618388/trf7960a-detecting-tag-without-reading-it

器件型号:TRF7960A

您好!

我有一个时间非常关键的应用。 我知道读取 ISO15693标签块需要大约5ms。 但是、我想知道、在实际读取块之前、是否有一种方法可以快速检测现场是否有标签。 如果我提出的要求是可行的、它将加快我项目中的算法、使其更高效。 任何想法/建议都值得赞赏。  

谢谢、  

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗伯托-
    请参阅=> www.ti.com/.../sloa184.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roberto、

    我们提供了一份应用手册、介绍如何在不发出任何命令的情况下检测 RFID 标签的存在。 这是在不发出命令的情况下检测标签是否在现场的唯一方法: www.ti.com/.../sloa184
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哇、这正是我所需要的。 你们太棒了。 如果您有更多与此问题相关的文章、请在此处发布。 它们会非常有帮助。