This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8520:如何在主机控制模式下设置 TX 功率

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC8520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/618664/cc8520-how-to-set-tx-power-in-host-control-mode

器件型号:CC8520

您好!

我们在其中使用了 TI CC8520的麦克风。

我们希望在主机控制模式下通过 MCU 更改 TX 功率。  

有一个命令: CAL_SET_DATA、我们可以在主机控制模式下设置 TX 功率、但有一个限制、在对器件进行(重新)编程后、我们只能使用此命令一次。 这是否意味着我们每次需要更改 TX 功率时都必须重新对 TI 进行编程?  是否有任何其他不需要对 TI 重新编程的命令?

谢谢

N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 N、

    CAL_SET_DATA 是在主机控制模式下配置输出功率的唯一选项。 正如您所说的并且如 CC85xx 用户指南 SWRU250中所述、在固件编程后、CAL_SET_DATA 的使用被限制为一次。 在典型的音频应用中、输出功率是固定的。

    祝你一切顺利