This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC1350:CC1350和 CC1310 UART 配置

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/617448/rtos-cc1350-cc1350-and-cc1310-uart-configuration

器件型号:CC1350
主题中讨论的其他器件:CC1310

工具/软件:TI-RTOS

CC1350和 CC1310开发板提供1个用于调试的 UART。 能否使用其他引脚创建另一个 UART? 能否将 UART 的 IO 引脚从 IOID_2切换到其他一些引脚?  

所以问题是、我必须使用 UART 向其他控制器发送数据。 因此、我无法将该 UART 用于调试目的。 有其他调试方法吗? 我知道如何使用表达式、断点来使用 CCS 调试器。 但我更喜欢使用 print 语句进行调试。