This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 重新捕获 ID 985 170002014154

Guru**** 2539850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/617319/recapture-id-985-170002014154

大家好、我们重新捕获了在 Salmo salar 上使用的长度为12毫米的坑形标签

 

 

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/trpgr30atgc.pdf

 

 

ID:

985 170002014154

985 170002000609

 

这些德州仪器编号是否存在、如果是、您能否向我们/客户提供有关重新捕获的信息?

 

 

 

BRG

 

 

地中海直升机

Henning Andre Urke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、亨宁、

    我不理解该请求、您能提供更多详细信息吗? "捕捉"是什么意思? 我以前从未听说过这样一个术语。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们得到了两份三文鱼和这些坑洞标签。 有关标记鱼的来源的信息值得关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、亨宁、

    虽然可以确认它们是否为 TI 标签、但这就是我们可以做的事情。 不能再为您提供更多信息了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨宁-  

    这些不是基于 TI 的标签。 该号码已在 ICAR 注册、Biomark 的人们应该能够告诉您更多信息。