This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152HEVM:工作温度

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM, RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/616142/rf430frl152hevm-operating-temperature

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件: RF430FRL152H

大家好、 我在较高温度下遇到了 RF430FRL152HEVM 问题。 读取传感器在室温下工作正常。 当 RF430FRL152HEVM 逐渐升温 至50°C 时、器件停止工作。 由于可以检索电路板的序列号、因此库存似乎仍然有效。 一个错误提到测量失败、因为它无法读取芯片。 冷却后、电路板将再次正常工作。 在此测试 中、天线由塑料板隔开、不会像 RF430FRL152HEVM 电路板那么热、因此天线可能不是问题所在。

我有兴趣在60°C 的环境中使用基于 RF430FRL152H 的电子产品。 我知道70°C 是 RF430FRL152的工作温度。 如何使 RF430FRL152在此温度下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Sjoerd、

    虽然该器件符合高温运行规范、但 RF430FRL152HEVM 并非针对此进行设计、因此它可能只是 EVM 板本身的一个问题。 该电路板上有很多组件、使其能够演示器件的所有特性...

    当您说测量失败时、这意味着什么? 您使用什么来读取芯片? 您能给我提供有关系统设置的更多详细信息吗? 您尝试读取什么传感器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ralph、

    我做了更多的测试。 RF430-TMPSNS-EVM 和我们的 Tagsys P232读取器导致了同样的问题。 当测量失败时、我意味着它可以进行清点、但无法通过 ADC 读取温度值。

    然而、RF430-TMPSNS-EVM 和 TI TRF7970AEVM 似乎工作正常(即使温度在80°C 左右)、这是一个好消息。 这是使用 RF430FRL152HEVM GUI 接口应用、TRF7970AEVM 读取器和指向 RF430-TMPSNS-EVM 的热风枪进行测试的。

    我们通过 RS232与 Tagsys 读取器通信、并根据 sloa247的第3.6节执行测量、但在读取块时仍然失败。 可能出什么问题了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sjoerd、

    首先想到的可能是 Tagsys 读取器不支持读出8字节块? 不过、如果在室温下工作、则情况并非如此。

    如果 TRF7970AEVM 工作正常、则问题出在读取器侧。 您将必须调试可能发生的情况、因为它不是 TI 产品、所以无法真正提供帮助。 希望您能理解这一点。