This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:RF430FRL152编程"无线"

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/616779/rf430frl152h-rf430frl152-programming-over-the-air

器件型号:RF430FRL152H
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

您好!

我想通过无线方式对 RF430FRL 进行编程。 我用于对 TRF7970和 RF430FRL EVM 进行原型设计。  

我可以通过无线方式对此 EVM 板进行编程。 正常工作。 现在、我尝试通过对我的应用进行编程

但我无法连接到器件。 LED ISO15693闪存非常短、但我无法连接。 是否有可能、

是否无法无线编程出厂默认设置(新)的设备?

提前感谢

Gunter

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gunter、您好!

    您可以通过这种方式使用出厂默认设置对器件进行编程。 请在 以下网址查看对此的说明:e2e.ti.com/.../1471942

    您是否事先测试过该计划? 是否确定 ISR 矢量表正在被正确编程? 一个常见问题是 ISR 表损坏、这会破坏 ISO15693堆栈并使器件无法无线编程。

    您使用什么硬件对自己的器件进行编程?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph、

    该软件在 EVM-板上运行时没有问题。 但我甚至不知道我可以通过无线方式进行编程、我的器件几乎每秒都有一个响应。 RF430s 是全新的、以前从未进行过编程。 我认为这可能是布局方面的问题。 有点"脏"、因为我的测试速度很快。 天线匹配非常好、我使用正好为3uH 和34pF 的 L-C 桥进行测量。 (13.7Mhz)。

    我第一次尝试对器件进行编程,但只尝试无线(TRF 7970 A)。 我也有 MSP-FET、但首先我必须有电平转换器。 我对汇编该内容有点懒惰。

    此致
    Gunter Biesenbruch
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gunter、您好!

    布局可能是一个问题。 根据您的描述、这听起来更像是射频通信问题。

    您是否使用 TRF7970AEVM 进行编程? 如果是这样、您可以尝试以基本方式与标签进行通信... 库存、读取单个块等。使用 TRF7970AEVM GUI 查看射频通信是否正常、您获得的覆盖范围等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph、

    我已经使用 TRF7970AEVM 进行了测试。 是一种彩票。 如果 TRF7970显示红色 LED ISO 16...并且我同时按下执行按钮来读取清单、它就会起作用。 我认为问题是 RFID 连接、但我不知道错误在哪里。 我测量了电感、3uH、RF430FRL152的输入容量为34pF (在200kHz 下使用 Hameg 8118测量),这应该是可以的。 引脚23上的整流电压大约为2.1V、在5cm 内保持恒定。
    RF430 TMP-SNS 和 RF430FRL HEVM 表现出散射行为。 IOSO 16...的红色 LED 如果其中一个 EVM 靠近 TRF7970AEVM、则连接持续打开。

    此致
    Gunter Biesenbruch
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gunter、您好!

    听起来无疑是一个射频通信问题。 我不确定您的 L 和 C 测量的可靠性、我们不使用此类工具。 我们使用频谱分析仪观察线圈的谐振频率、然后根据需要调整外部电容。

    请参阅第7.2节: www.ti.com/.../sloa217
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph、
    我将尝试使用分析仪。 由于探头的输入容量、我到目前为止避免了这种情况、但这种情况并未明确定义。 大约为10pF、较旧的 Agilent 2GHz。

    谢谢、致以诚挚的问候
    Gunter Biesenbruch
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph、

    我想我发现了这个问题。 天线工作正常。 我连接到 EVM 并工作。 但我在我的设计中使用 GND 连接了 SVSS 引脚、我现在看到 SVSS 不是 VSS…… 我在 RF430 TMP-SNS 上进行了相同的连接、并获得了相同的结果、只工作一秒钟。

    此致
    Gunter Biesenbruch
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gunter、

    啊、是的、这是一个大问题。 虚拟接地(SVSS)不应连接到芯片的接地网。 当测量非常低的电压时、虚拟接地用于提高 SD14 ADC 的接地电平。