This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970AEVM:用于智能手机 P2P 的 TRF7970AEVM 外部功率放大器

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP430F2370, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/616960/trf7970aevm-trf7970aevm-external-power-amplifier-for-smart-phone-p2p

器件型号:TRF7970AEVM

我通过 Tibor 的 HF 功率放大器进行读取并回答 John Crutchfield 的问题。

并从 Ralph Jacobi 获取 P2P 源。

射频对我来说总是很难解决的问题。 因此、我没有包含射频放大器并更改 MCU

从 MSP430F2370到 MSP430F5529、这是我的第二个 TRF7970AEVM 克隆。
我的第二个 TRF7970AEVM 克隆 MCU 与来源不同。

如 John Crutchfield 所述、它将 MSP430F5529用于 P2P。

当我在第二个 TRF7970AEVM 克隆和智能手机之间进行 P2P 测试时、

P2P 严重影响距离和角度。

距离和角度需要更多的直角才能使我们的发展成为有益的。  

我想在 P2P 的情况下获得更大的距离和角度基准、射频性能将得到比 TRF7970AEVM 更大的提高。

除 Tiber 的邮件外,我在 TI 的 e2e.ti.com 上还收到了 TRF7970AEVM 功率和天线尺寸不断增加的应用报告。

它的标题是“TRF7970A 外部功率放大器”,由 Kostas Aslanidis、Felix Risch 在 SLOAxxxx-5/2013中编写。

我认为 SLOAxxxx-5/2013复制制造和测试是射频性能提升的捷径。

正如我之前提到的、射频始终是我很难解决的问题。

有关 TRF7970AEVM 射频性能提升的任何建议都将对我有所帮助。

感谢您阅读我的请求!

我正在等待建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Seokbong、您好、

    您从未正式发布过功率放大器应用手册、目前我们根本不支持高频功率放大器。

    此外、为了您的利益、该功率放大器专为读取器模式而设计、而不是对等模式、因此它可能不太有效。

    同样、提高射频性能的最佳建议是确保根据 www.ti.com/lit/pdf/sloa241正确调整天线