This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970AEVM:针对 TRF7970A EVM 对等天线的简单两个建议请求

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, MSP430F2370, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/616498/trf7970aevm-simple-two-advice-requests-for-trf7970a-evm-peer-to-peer-antenna

器件型号:TRF7970AEVM

我关于 TRF7970A EVM NFC 对等通信天线的两个建议请求非常简单。

 

1.在贝氏管上进行 P-T-P 测试需要采用多大尺寸(选择1或2或多个)?

①脉冲 W7002 94.6x56.8x0.14线圈(L=0.65uH、R= 0.95Ω Ω、Q=57、匹配的 Q = 5~30)

② ABRACON ANFCA-6040-A02 (F-PCB 60x40mm、4Turn、L=1.9+-10%)

③ Taoglas FXR.01.07.0100C.A (53.3x36.8mm、回波损耗>10dB)

④ ABRACON ANFCA-5035-A01 (50x35。 L=2.6+10% uH、R=1.3+20%)

⑤其他天线

⑥您广泛使用的 PCB 天线彭定设计

 

2.史密斯圆图模拟工具(http://www.fritz.dellsperger.net/)可用于线性和串行电容

和 R 值计算您的 TRF7970A EVM 原理图天线匹配电路与上述天线是否匹配?

 

我的两个建议请求来自使用产品开发 finel 阶段的 TRF7970A。

在使用智能手机开发 TRF7970AEVM 之间的点对点通信时、

TRF7970AEVM 和智能手机之间的距离和角度是大问题。

TRF7970AEVM 和智能手机在点对点通信中的距离具有最佳的通信距离长度。

当智能手机距离 TRF7970AEVM 较远时、可以找到该长度。

当最佳 NFC 点对点通信距离长度达到时、点对点通信开始。

TRF7970AEVM 和智能手机之间的距离比对等通信的长度更短

停止、距离越长、越长、对等通信也就越停止。

 

我使用了 TI 的 TRF7970A_RW_1.02.05固件,该固件由 Ralph Jacobi 先生于‘16.09.18提供

我的 TRF7970AEVM 克隆与 TI 的 TRF7970AEVM 相同,但只有 MPU 与 MSP430F2370有所不同

添加了 MSP430F5529以执行 TRF7970A_RW_1.02.05扩展代码大小。

 

TRF7970AEVM 和智能手机之间的角度也具有最佳角度、而 P-T-P (对等通信)则具有最佳角度。

最佳角度的小允许角度裕度。

 

距离允许裕度和角度允许裕度太小、无法在智能手机应用中使用 P-t-P TRF7970AEVM。

因此、我尝试通过增大天线尺寸来提高 NFC 天线性能、从而增加距离和角度裕度。

但无法提高天线性能。 我使用100KHz LCR 表来获得 PCB 天线模式电感。

电感会比每次校验时间更重要。 最后、我想100KHz LCR 不适合用于 PCB 图案天线电感检查。

我想快速获得高性能 NFC 天线的解决方案是现成的选择。

 

有一些 NFC 读取器天线。

我想大型天线是最好的。 但另一个想法是选择中等尺寸作为最佳选择。

因为大型天线必须具有低电磁通量密度、这会削弱 P-t-P 通信。

我在 TRF7970AEVM P-T-P 天线上请求了两条建议、因为我对 NFC 天线的了解程度很低、

 

此致

Jeffrey Kang

副总经理

研发团队

SejuFa.co.kr

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Seokbong、您好、

    所有这些咨询都是特定于应用的主题、因此我只能提供一般性建议来指导您。

    首先、如果您使用 PCB 天线、请查看此天线设计指南:www.ti.com/lit/pdf/sloa241一般而言、对于对等、您需要7到10的 Q -该指南将介绍如何实现这一点。 这也解决了问题2、答案是肯定的、但您需要使用网络分析器测量仿真值的结果、因为实际差异大于仿真器可以解决的差异。

    请注意、每个 NFC 智能手机的行为不同。 我们看到智能手机理想读取范围有很大差异、具体取决于手机和 P2P 数据速率。

    另请注意、无源 P2P 通常比活动 P2P 更一致、因此如果您担心读取范围/角度、请确保启用无源 P2P。 这并不是说您也无法启用 Active、固件将首先轮询被动 P2P、但重点是、确保同时使用被动+主动或被动、具体取决于哪种选项可为您提供最佳性能。