This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:德州仪器 RF430FRL152HCRGER 的外部天线是否不超过10 * 10 mm?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/615803/rf430frl152h-is-there-an-external-antenna-for-texas-instruments-rf430frl152hcrger-no-more-than-10-10-mm

器件型号:RF430FRL152H

您好!

有必要使用芯片 RF430FRL152H 制造医疗应答器。  正如我所了解的、为了使应答器完全运行、我需要将天线连接到芯片上吗? 或者 芯片可以通过读取器的天线工作?  然后、我不需要将天线连接到芯片。 或者天线可能已经在芯片中?  但是、如果需要天线、则如何制作合适的(不超过10 * 10 * 4 mm)。 告诉制造类似天线的制造商或公司。

此外、芯片输出端(GPIO)的电流也存在问题。  在有源和无源模式下运行时、输出什么电流?  

请提供有助于我理解这一主题的任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olga、

    芯片中没有天线。 您必须将一个附加到它。 正确的天线设计对于射频通信性能至关重要。   有关详细信息、请参阅 www.ti.com/.../sloa217a.pdf。

    有关 GPIO 的电流限制、请参阅器件数据表的第5.7节: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/rf430frl152h.pdf

    有关一般电源信息、请参阅器件常见问题 解答:http://www.ti.com/lit/an/sloa247/sloa247.pdf 的第2.4节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph!

    非常感谢! 您的回答对我帮助很大。 但仍有一些问题。

    http://www.ti.com/lit/an/sloa217a/sloa217a.pdf 
    7.3.方程式4. 使用了一个函数、其中一个参数 µ0 =介质的磁导率。 它的数值是多少? 是否有包含数据的表? 此参数是指天线的材料或天线放置的表面?

    我从第2.4节中正确地了解到、仅使用一个端口提供电流?

    此致、

    奥尔加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Olga、

    µ0 =介质的磁导率-这取决于您的 PCB 材料。 您需要查看这是使用 FR4还是使用柔性 PCB、还是使用其他选项。 我们没有这些值的表、但 Google 将帮助您快速找到这些值。

    该参数是 PCB 天线的材料。

    没有第2.4节-我不确定您的电源电流问题是什么意思。