This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:在小尺寸 PCB 上实现最佳放置

Guru**** 2546490 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/615723/cc2650moda-best-placement-on-small-size-pcb

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

大家好、

我需要实施一个车身磨损传感器、该传感器具有仅30x22 mm 的小接地层。

为了最大限度地提高距离性能、最好将模块放在什么位置? 即天线与较短或较长的 PCB 边缘平行?

对于最佳 PCB 长度 (例如 N 乘以1/4波长)、是否有任何指导原则?

我们非常感谢您提出的关于更大覆盖范围的建议!

感谢您的支持!

PL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、PL:

    模块上使用的天线设计用于角安装、因此我要将其靠近主 PCB 上的角放置。 我认为将其置于短边最有效、但我们尚未进行任何此类测试。

    您的目标范围是什么?

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    感谢您的支持!

    有点混淆:如果天线应该安装在角落、为什么 RM 中不能证明这一点? 此外、为什么 CC2650MA 没有角安装在 Booster Pack 上?

    我需要 在室内至少5米内具有无 LOS 和任何天线方向的可靠链路(我观察到两个 cc2650 Booster Pack 模块 可能会因其相对方向而导致甚至20dB 的 RSSI 下降)。

    如果性能预计会提高、我可以将 PCB 设置为不同的形状、例如11mm x 35mm。

    此致

    PL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、PL:

    无论如何将模块放置在 PCB 上、您都将获得5m 的距离。

    此致、
    Fredrik