This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7963A:TRF7963A 完全集成的13.56MHz RFID 读/写器 IC

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7963A, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/615186/trf7963a-trf7963a-fully-integrated-13-56-mhz-rfid-reader-writer-ic

器件型号:TRF7963A
主题中讨论的其他器件: TRF7970A

我没有技术经验  

我在使用此器件 TRF7963A 时需要帮助

读取此 RDID  

FCC ID - ZKJ-EBX1532P001

我想这是一款 GE 产品、它附带了使用 ISO 14443B 的无源 HF 标签。

详细信息
fccid.io/ZKJ-EBX1532P001

fccid.io/frequency-explorer.php


webcache.googleusercontent.com/search

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank、

    如果您没有经验、最好利用我们现有的 TRF7970A 示例。

    您应该尝试使用我们的 NFC 解决方案:
    –硬件: store.ti.com/nfclink-bndl.aspx
    –固件: www.ti.com/.../sloa227
    –有关详细信息,请参阅 www.ti.com/lit/pdf/sloa227

    也就是说、如果标签不是 NDEF 格式、您需要在结尾处花费精力来读取它。

    很明显、我们的示例代码是原样提供的、客户/设计人员/最终用户应负责进一步修改、因此您可以获取我们拥有的内容并对其进行扩展、但我们不会根据您的需求开发特定的解决方案。