This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7963A:TRF7963

Guru**** 2538080 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7963A, TRF7960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/623348/trf7963a-trf7963

器件型号:TRF7963A
主题中讨论的其他器件: TRF7960

我不熟悉 RFID、我需要 RFID PCB 天线和 RFID 标签设计方面的一些建议。
我计划使用基于 TRF7963A 的参考设计、它将在短距离(最长1cm)内读取 ISO14443A 标签。

每个天线都有其匹配电路、然后通过 射频开关连接到 TRF7693A 读取器、以避免它们之间发生交叉通信。
该板应具有7个六角形连接在一起(6个通过圆形连接、1个在中间连接)、每个六角形都应具有一个 PCB 圆形天线。顶层、天线 LED 的周围或内部将安装(6个 LED 通过圆形连接、1个在中间连接)。 同一电路板上的所有电子元件。

请帮助我了解我实现该目标的步骤:

1.在某些仿真程序中估算 PCB 天线参数:电感、直径、环路数、趋势宽度、布线到布线距离。

2.使用天线的估计尺寸创建 PCB。

3.使用网络分析器测量实际阻抗、并使用 Smith 图表仿真程序计算每个天线匹配电路的电容器和电阻器的值。

感谢您的帮助。

谢谢。

Dmitry。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitry、

    我们有一份详细的应用手册、其中涵盖了这些要点、并包含一个用于估算 FR4 PCB PCB 的 PCB 天线参数的工具: http://www.ti.com/lit/pdf/sloa241

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph、
    感谢您的快速响应。
    我已经尝试在计算机中运行该工具、但它给我一个错误、说明文件"tabctl32.ocx"缺失或 invilid。 我正在使用 Win 10。
    如何修复它以运行该工具?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitry、

    啊、很抱歉听到您是 Windows 10。。。 我还没有弄清楚如何自己在 Windows 10上运行它。 这是一个很久以前创建的工具、它不存在源代码、因此它不是可更新的。

    我知道的另一个工具是这个: http://emclab.mst.edu/inductance/

    编辑:应该已经提到过、但它适用于 Win 7、就我所知、Win 8/1也适用、因此您可以始终尝试运行其中一个操作系统的 PC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    我刚刚关注 文档 SLOA135A -"与 TRF7960 RFID 读取器匹配的天线"。

    在第3页上、它说要通过连接一个负载为50、短路且开路的 RF 测试连接器来执行网络分析仪校准。

    这是否意味着我必须通过射频同轴电缆连接器连接到电路板上的天线并执行校准、或者意味着校准网络分析器本身、然后连接到电路板?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dmitry、

    后者。 在连接到电路板之前、需要使用校准套件校准网络分析器。 也就是说、如果您要在天线和网络分析器之间使用一定长度的同轴电缆、您可能需要从电缆末端进行校准、以便校准由此产生的任何寄生效应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为您提供快速响应 Ralph、

    我从使用网络分析器的经验中知道、我只是有点困惑。

    当我通过 PCB 天线附近的射频测试板连接到电路板时、应移除天线和读取器之间的0欧姆电阻、以便仅连接到天线并测量其阻抗和电感?

    有一个串联的电容器 C23 (参考设计)、  是否 必须安装0欧姆电阻器才能执行测量、而后者则是放置史密斯圆图计算值的电容器?

    它是否可以是另一个匹配网络、我是指电感器、电阻器和电容器等各种组件的组合?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dmitry、

    所有这些听起来都是正确的。 您需要移除0欧姆电阻来隔离天线、如果存在串联电容、则需要零欧姆电阻来测量天线电感、然后替换为计算得出的电容值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    在我的项目中、我无法避免在 NFC 天线周围使用金属、实际上、我有一个相当大的锂聚合物电池位于板的下方、它们之间的距离为1mm。

    因此、板上有7个 NFC 天线、其中5个是电池。

    灵活的铁氧体表13.56MHz 之间是否可以解决该问题?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dmitry、

    铁氧体板肯定会有所帮助。 它不会消除影响、但有助于将影响降至最低。 您将需要在电池和铁氧体板都安装到位的情况下进行调优。 幸运的是、由于您只尝试获得~1cm 的读取范围、因此这样一个系统应该非常可行。