This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMARTRXEBK:未识别驱动程序

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/625633/smartrftrxebk-driver-not-recognized

器件型号:

大家好!
我已经完全安装了 SmartRF Studio、但它无法识别我的板。
该板是收发器评估板 SmartRF TrxEb PCB 修订版1.7。
我将跳线放置在 USB 和 LCL 中、并在 Enable 和 SmartRF 中设置 USB 模式的开关。
当我打开电源时、Windows 10会在"其他设备"部分识别新设备"SmartRF TrxEB"、但不会安装驱动程序。
SmartRF Studio 7也无法识别任何内容。

我可能会出什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="nemunoz"]

    器件型号: SMARTRXEBK

    大家好!
    我已经完全安装了 SmartRF Studio、但它无法识别我的板。
    该板是收发器评估板 SmartRF TrxEb PCB 修订版1.7。
    我将跳线放置在 USB 和 LCL 中、并在 Enable 和 SmartRF 中设置 USB 模式的开关。
    当我打开电源时、Windows 10会在"其他设备"部分识别新设备"SmartRF TrxEB"、但不会安装驱动程序。
    SmartRF Studio 7也无法识别任何内容。

    我可能会出什么问题?

    [/报价]

    好的、现在我知道是什么问题了。
    SmartRF Studio 中包含的驱动程序在 Windows 10上不起作用(我不知道在 Windows 8/8.1上)、因此我必须转到 SmartRF Studio 页面(www.ti.com/tool/SMARTRFTM-STUDIO)、阅读 pdf CCxxxx 开发工具 USB 驱动程序安装指南(http://www.ti.com/lit/pdf/swra366)并下载 USB 驱动程序(www.ti.com/lit/zip/swrc212)。
    我将其解压缩、并在插入 TrxEB 板并打开后、转到设备管理器、右键单击设备、然后使用解压缩的 x64文件夹更新驱动程序。
    驱动程序附带的安装程序不起作用(我的意思是、不能使用安装程序安装的驱动程序、但安装程序运行良好)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供这些详细信息。