This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 删除 PLEAES

Guru**** 2968590 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, RF430CL330H, RF430CL331H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/628780/delete-pleaes

主题中讨论的其他器件:TRF7970A、 RF430CL330H、 RF430CL331H

删除 PLEAES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joni、

    如果您正在讨论如何使用 TI 器件来仿真可通过 Android 手机读取的 ISO14443B 卡、请参阅我们的应用手册 :http://www.ti.com/lit/pdf/sloa208

    如果您在讨论 Android 上的主机卡仿真、我们无法提供帮助、因为此论坛仅用于支持 TI 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    删除 PLEAES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Joni、

    1) 1) Android HCE 内置在较新的 Android 手机中。 我们的 TRF7970A 旨在用于 Android 手机关联的应用-换句话说、Android 将处于读取器模式。

    2) 2)应用手册包含有关可用于评估的硬件的完整部分、请阅读。

    3) 3) ISO14443B UID 是每个标准4个字节、而不是8个字节、但是的、您可以选择 UID。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    删除 PLEAES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JONI -  

    TRF7970A 应该被连接至一个微控制器、载入控制其模式和内容运行环境的代码。  

    在此用例中、TI 提供了基于 TRF7970A 和 MSP430F559的开发平台、该平台加载了允许卡仿真、对等或读取器写入器模式的代码。  

    请参阅此处了解 TI 参考设计、其中包含所有这三个部分的代码=>    

    这里是有关卡仿真的文档

    (http://www.ti.com/lit/an/sloa208a/sloa208a.pdf

    以及集成的 P2P 模式  。

    当您使用手机时、它将在模式本身循环运行、当 NFC 被打开时-您将不会(用电线)将手机连接到上述硬件-  

    因此、如果您将 TRF7970A 置于卡仿真模式、您将使用手机读取它、如果您将 TRF7970A 置于读写器模式、您可以将手机读取到特定级别。  

    您现在更清楚了吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我给你
    我认为我可以购买只需要连接到 Android 的完整产品

    我不想连接到微型和所有这一切
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JONI -
    如果是这种情况、我认为我不理解您的目标。
    您能不能重复一下这到底是什么?

    到目前为止、您似乎已经要求将某个设备直接连接到 Android 手机(使用电线)、运行该操作系统的过时版本、该版本模拟 ISO14443B 标签。

    TI 生产了三种器件、它们可以模拟 ISO14443B 标签、也可以是 ISO14443B 标签。 首先是 TRF7970A、它可以模拟 ISO14443B 应答器、并连接到 MCU、如上所述-另外两个是 ISO14443B 标签、也连接到 MCU 以进行命令和控制-这两个是 RF430CL330H 和 RF430CL331H。

    www.ti.com/.../RF430CL330H
    www.ti.com/.../RF430CL331H

    谢谢、致以最诚挚的问候-
    JDW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    删除 PLEAES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TRF7970A 可以模拟应答器、但需要 MCU 对其进行控制。  

    RF430CL330H 和 RF430CL331H 是可通过连接的 MCU 进行编程控制的应答器。  

    您永远不会读取另一个标签的标签...您使用读/写器(如 TRF7970A)或内置读/写器的手机(如 Android 或 iPhone)读/写标签

    可能需要制作一个图表、绘图或流程图。 这将帮助您准确确定目标是什么、并能够清楚地传达目标是什么。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    删除 PLEAES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Joni、

    TRF7970A 必须由一个 MCU 控制、它是一个 NFC 收发器、而不是一个独立器件。 如果没有 MCU、则无法运行。

    对于您的应用、所有 TRF7970A 都允许您读取标签数据以保存在 Android 上并从 Android 接收写入数据。

    您要执行的其余操作需要使用 Android 应用程序完成。

    请注意、TRF7970A 旨在与 Android 手机交互、作为对等模式的另一个 NFC 设备、或在卡仿真模式下读取。 它不打算通过 USB 连接到 Android 手机、然后处理您正在讨论的应用。 如果使用/开发了应用程序、您所谈到的大多数操作都可以由 Android 手机完成(尽管并非所有手机都支持用于仿真 ISO14443B 标签的主机卡仿真)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    删除 PLEAES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joni、

    您无法仅将 TRF7970A 连接到 Android 手机。 这是不可能的。  TRF7970A 和 Android 设备之间必须有另一个 MCU。 如果您无法使用其他 MCU、则无法使用 TRF7970A、TI 将不会提供适合您的应用的任何产品。 不会绕过此要求。

    如果您可以使用另一个 MCU、则理论上可以使用提供的 NFCLink NCI 解决方案: http://www.ti.com/tool/nfclink 。但是 、这不允许您自定义仿真标签的 UID。 您需要放弃该要求。

    虽然这是为使用 NCI 协议与 Android 和 Windows 设备连接而设计的、但我们不再为使该接口成为可能提供应用支持、因此您需要执行所有桥臂工作以使系统正常工作、 包括从 NFC 论坛获取 NCI 标准以了解 NCI 接口。

    我们没有用于 TRF7970A 的专用应用程序。 任何支持 NFC 的合理评级的第三方应用程序都能与之配合使用、这就是我们所使用的一切。

    根据您的要求、我认为 TRF7970A 可能不适合您、但我在这里介绍的事实是、如果您选择使用该器件、您可以尝试使用该器件。