This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430CL330H:使用 RF430/Arduino 实时绘制数据时需要帮助

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430CL330H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/628508/rf430cl330h-need-help-using-rf430-arduino-to-graph-data-in-real-time

器件型号:RF430CL330H

大家好。 我已经和 Arduino UNO 和 RF430CL330H 一起工作了几周了、所以我的技能仍然很基础-如果我的描述不是很好、我很抱歉。  

我在一名研究生的领导下工作、他希望最终创建一个 ECG 传感器、该传感器的信号可通过 NFC 传输到 RF430。 我已通过 I2C 将 RF430成功连接到 Arduino、并成功完成了一些示例读取和写入。  

据我了解、信息通过 I2C 在8字节阵列中传输、数据使用 NFC 数据交换格式存储在 RF430中。  

我想学习的是、如果可以将模拟信号传递到 RF430、这些信号如何存储在存储器中、以及如何通过 I2C 推断信号、以便我能够以图形方式实时显示这些信号。  

到目前为止、我已经看到了 Arduino 的线库用于访问加速计数据。 作者首先指定了传感器的十六进制地址、然后指定了 x 坐标数据的内部寄存器、并且可以轻松地将数值打印到屏幕上。  

我感到困惑的是如何使用 RF430仿真此过程。 当然、芯片没有记录任何运动数据、但我想知道如何馈送动态数据并以图形方式表示它。  

如果我的书面内容不清楚、我再次表示歉意。  

Omri  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Omri、

    NDEF 不支持图形化应用程序。 最好将原始传感器数据作为 NDEF 消息的有效载荷加载到器件中、让 NFC 器件读出该有效载荷、然后对其进行处理并在读取器侧创建图形。

    就"实时时间"而言、您正在查看图形每隔一秒左右更新一次、因为需要时间通过 NFC 通信新数据、对其进行处理并绘制新数据。 如果所有方面都有效、您可能能够以500ms 的时间离开、但1秒是一个很好的开始指标。

    您可能需要浏览此器件的常见问题解答、以获取 NDEF 消息格式的参考: http://www.ti.com/lit/pdf/sloa244