This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP-7970ABP:使用一个 DLP7970ABP 为多个 TIDA-00217被动供电

Guru**** 2536780 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00217, RF430CL330H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/628038/dlp-7970abp-passively-powering-multiple-tida-00217-using-one-dlp7970abp

器件型号:DLP-7970ABP
主题中讨论的其他器件:TIDA-00217RF430CL330H

您好!

我正在尝试从基于 RF430CL330H 的 TIDA00217标签读取 NDEF 消息。 我将 MSP430G2 launchpad 与 DLP7970-ABP 搭配使用、以阅读 NDEF 消息。 我已经在 MSP430G2 Launch Pad 中实现了防碰撞固件。 我的问题是  、DLP7970ABP 可以读取多少个 TIDA-00217电路板? 我看到 RF430CL330H 需要3.3V 和250ua 才能写入 NDEF 存储器。 该数字与 DLP7970ABP 中天线的功率是否相关?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manoj、您好!

    是的、该数字将与现场的标签板数量相关。 该设置将为您提供大约1mA 的电流、以便为3V 的器件供电、因此这是您需要在其中工作的限制。