This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RF430FRL152HEVM:RF430FRL152HEVM 编程帮助

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM, RF430FRL152H, UNIFLASH, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/627536/ccs-rf430frl152hevm-rf430frl152hevm-programming-help

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件: RF430FRL152HUNIFLASHMSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我是 NFC 的初学者。 现在、我正在与 RF430FRL152HEVM 和 TRF7970AEVM 一起进行一个研究项目。 我所需要做的就是以60Hz 的采样率从外部源读取信号(我认为7位或6位的精度就足够了)。

我已经阅读了用户指南、但我仍然对如何从电路板开始以及如何对其进行编程感到困惑。

我还有一个问题是、我不知道这两个板是否可以满足我的要求、因为我已经在论坛上阅读了一些信息、我对此感到担心。

很抱歉、这是非常基础的。 非常感谢您提供有关从何处开始以及使用哪些程序的任何信息! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您使用的是 RF430FRL152H 的 SD14、则无法以60Hz 的频率进行采样。 SD14是一款慢采集 ADC、无法在此类频率下进行采样。 有关更多详细信息、请参阅器件 www.ti.com/.../sloa247常见问题解答指南的第2.8节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    感谢您的回复! 7位精度对于我的项目来说足够了。 "RF430FRL152H 固件使用指南"中的表3显示、当抽取率为32 (转换结果的精度为7位)时、转换时间为16ms。 我认为这一结果适合我。 我不知道我的想法是否正确? 如果不是、7位精度中的最大采样率是多少?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为您之所以提出这一建议、是因为如果您使用转换时间来估算采样率、16ms 会使您接近60Hz、但是对于 Σ-Δ ADC、采样率与转换时间不成比例。 输入信号的最大带宽为1Hz。 数据表第5.22节明确列出了这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    感谢您的回复! 如果我有一个带宽小于1Hz 的信号、并且我想对其进行编程以获得最佳采样率、如何使用 CCS 对其进行编程? 在哪里可以找到示例代码?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    示例代码可从以下位置下载: www.ti.com/.../slac691

    您需要一个 MSP-FET 来对 RF430FRL152HEVM 进行编程。 示例代码中包含的工程是预制 CCS 工程、可导入 CCS、编译并使用 MSP-FET 进行刷写、也可以使用 CCS Uniflash 为每个工程刷写.out 二进制文件、再次使用 MSP-FET。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    如果我想使用无线编程模式、我是否需要 MSP-FET?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    否。如果您使用 TRF7970AEVM 的 OTA 编程、则不需要 MSP-FET。 感谢您提出这个问题、这无疑是一个有效的选择。