This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS3705:增加接收器读取范围的方法

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS3705, UCC27424-Q1, UCC27424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/626958/tms3705-methods-to-increase-the-read-range-of-the-receiver

器件型号:TMS3705
主题中讨论的其他器件: UCC27424-Q1UCC27424

大家好、

我将 TMS3705与 UCC27424-Q1放大器搭配使用(附带配置)。 读取范围需要最大为2m。

到目前为止的进展情况、

我们使用了带铜线的圆形回路天线、不同的测量仪表(半径= 5cm)、读取范围为30cm。

问题、

1.除了天线设计之外、我还可以关注哪些方面来实现它?

2.我在天线设计中应该考虑哪些类型、方向和意义(天线面积应小于80cm X 5cm X 3cm)?

谢谢你

Savinda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨维达-

    我怀疑您在这里的设置是否成功

    天线太小、输出功率将不够。

     您确实需要高功率设置、如连接的天线、大型天线和此距离的大型标签。  

    e2e.ti.com/.../5074.Metric-LF-Read-Ranges_5F00_Antennas_5F00_Voltages.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Savinda、

    您使用什么应答器来获取当前结果并尝试满足所需的范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    感谢您的回答。  

    使用的感应器是直径为3cm 的圆形线绕标签。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    我参考了附件。 我们无法使用 UCC27424前面的推挽电路实现2m 范围。 我们从应答器侧固定(直径为3cm 的线圈圆形应答器)。

    此致、
    Savinda。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Savinda、

    使用该标签尺寸时、2米的周期将无法实现。 正如 Josh 的性能图所示、即使是大型天线、~1m 也会成为顶部、但您列出的天线(80x5X3)-不过、您的读取范围会大大缩小。

    30cm 的读取范围对于您拥有的天线尺寸而言已经是一个相当好的结果。