This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1190:CC1120 ~ CC1190 Booster Pack 可与 CC1350 Launchpad 配合使用?

Guru**** 2532950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC1190, CC1120, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/627573/cc1190-cc1120-cc1190-booster-pack-work-with-cc1350-launchpad

器件型号:CC1190
主题中讨论的其他部件:CC1350CC1120CC1310

您好!


我是否知道 CC1190 Booster Pack 能否与 CC1350 Launchpad 配合使用? 根据用户指南、CC1190 Booster Pack 可以与 MSP-EXP430G2553 LaunchPad 通信、但从未声明 CC1350 Launchpad 兼容、需要有关此方面的建议。  

非常感谢。

此致、

:KH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从原理图中可以看出、这应该是可能的。

    但是、您为什么要使用 CC1350作为 MCU 来控制 CC1120?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ter、

    感谢您的快速回复。 由于目前我在 FCC 上遇到了一些问题、请看本文档、我想尝试 CC1190设计、因为它通过了 FCC 规范(FCC 15.247)。
    www.ti.com/.../swra517.pdf

    如果我使用 CC1120和 CC1190、有什么不同之处?

    希望能得到一些建议。

    谢谢、此致、
    :KH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在 FCC 方面看到的问题:您在哪些硬件上看到这个问题/在哪些芯片上看到它?
    -您看到了哪些问题?
    - CC1190的性能将取决于 PA 的输入、这意味着 CC1120和 CC1310的结果将有所不同。